欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钢印的种类与优点

  • 2023.07.28 09:55:49
  • 米思米
  • 5209

·         钢印

·         手动钢印

·         支架式钢印

·         序号钢印


钢印

通过敲击在金属上刻出印痕,形成清晰可见的标记。

钢印的种类与优点

钢印的种类与优点

优点


·   钢印有正字和反字的区分。

和印章一样印好之后能够直接阅读的就是正字。

反字是指即使按下也无法正常读取的字符,主要用于模具等。通过刻印在模具上,在产品脱模后就变为能够正确读取的正字。

 

钢印的种类与优点

 

 

钢印的种类与优点

 

钢印的顶端形状


根据用途不同,钢印的顶端具有各种不同形状。

刀刻钢印(标准件)

顶端成锐角状的刀刻形状。

刻印对象为金属件时的标准产品。

钢印的种类与优点

立体钢印

和印章一样,字符的顶端是平坦形状。

钢印的种类与优点

低应力钢印

顶端为弧形,用于低应力钢印、核能用途等,不会对刻印对象造成过大负荷。

钢印的种类与优点

点阵低应力钢印

包括以点阵形成字符的点阵钢印与将点阵与低应力组合在一起的点阵低应力钢印。

钢印的种类与优点

钢印的顶端形状


钢印可大致区分为手动进行刻印的手动钢印,以及安装在压力机等设备中,由机器进行冲压的机械钢印。两者的用途相同,但如果需要刻印的数量较少且要降低成本,通常使用手动钢印。反之,如果数量较多,又要求打出的钢印整齐一致,则应采用机器冲压。

钢印的种类与优点

能够打钢印的材质与不能打钢印的材质



钢印的种类与优点


手动钢印

钢印的种类与优点

优点


·   无需使用机械,可通过手动操作轻松打钢印。用手按住钢印,然后用锤子从上方敲击。

·   其优点在于,能够在不移动重物等对象的情况下对其进行打标。

·   请注意,根据使用用途不同,有正字和反字的区别。


支架式钢印

钢印的种类与优点

优点


·   由于可以一次性打多个数字的钢印,因此可以在短时间内打出含有较多字符的标识。并且字符排列整齐,看上去更为美观。

·   请注意,根据字符大小不同,位数会有所不同。


序号钢印

钢印的种类与优点

字符的设置方法


钢印的种类与优点

优点


·   无需替换钢印的拨盘式钢印。可安装在各种压机上使用。

要点如下!


 

 

·    请确认字符的种类(数字、字母、片假名等)。

·    请确认字符尺寸(mm)。

·     钢印的公称尺寸是指上、下方的中心线(最小尺寸a)。

并非指钢印柄部的尺寸。

·    请确认是需要套装的钢印还是散装的钢印。

·    也可定制。

 

钢印的种类与优点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities